This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2901:原理图和布局布线审核

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1411216/drv2901-schematic-and-layout-review

器件型号:DRV2901
主题中讨论的其他器件:DRV2911ULC1001

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 ULC1001和 DRV2911构建测试板。 请查看随附的原理图和布局。

e2e.ti.com/.../0910_5F00_ULC1001_5F00_DRV2911_5F00_LAYOUT.pdfe2e.ti.com/.../0910_5F00_ULC1001_5F00_DRV2911_5F00_CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wonbin:  

    感谢您的咨询。 我们将在未来1-3个工作日内审查并尽快提供反馈。  

    此致!

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wobin:  

    我一直在检查原理图和布局。 如何在 DRV2911之后的输出端选择 LC 滤波器值?  请注意、LC 滤波器值和某些元件是 根据 特定 负载(即镜头盖系统)设计的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ​​选择 LC 滤波器值是为了适应自制负载的特性。

    可以像附件文件中一样继续布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我会在一天内提供有关布局的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULC1001数据表中列出了一些有关布局的建议。 请检查并遵循以下指南。  

    在 IOVDD 引脚27附近放置一个1uF 16V 电容器。

    •VSNS 放大器

    –尽量缩短并匹配连接到 VSNS_P 和 VSNS_N 的布线 屏蔽这些布线、使其免受任何高电压的影响

    各个位。

    –匹配从负载到电阻器 R1的布线长度和寄生效应。 参考第6.1节

    •ISNS 放大器

    –最小化并匹配到 ISNS_P 和 ISNS_N 的布线 屏蔽这些布线、使其免受任何高电压的影响

    各个位。

    –匹配从负载到电阻器 R4的布线长度和寄生效应。 参考第6.1节

    •将驱动 LCS 时可能出现的任何高压信号与的低压平面隔离

    ULC1001。 建议在平面之间插入沟道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有两个问题。

    问题1。 我可以获取 ULC1001-DRV2911评估模块的 PCB 文件吗? (例如 Altium 文件、PADS 文件)

    问题2:  I 创建的压电式元件的谐振频率为31.7kHz。

        为了增加谐振效应、I SET L:22uH/C:470nF。 (截止频率值为49.49kHz)。 L、C 是否是合适的值?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 https://www.ti.com/tool/ULC1001-DRV2911EVM 上找到 EVM 设计文件

    关于 Q2、您知道压电/镜头系统的谐振频率是多少吗? LC 滤波器由谐振频率和最终系统的阻抗决定。 如果系统的谐振频率接近31.7kHz、则您选择的 LC 滤波器估计合理。 可能需要根据阻抗响应进行调整、但您可以暂时将其放在那里。