主题中讨论的其他器件: MCT8316A、 DRV8306、DRV8323
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在使用 MCT8316ZR、他们需要读取相电流 以进行扭矩控制。 MCT8316ZR 可以读出电流吗? 或者、它们是否有读取电流的方法? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Zoey、您好!
遗憾的是、MCT8316Z 没有用于读出相电流的输出引脚或寄存器。 要读取相电流、必须使用外部 CSA 或不同的器件(例如 MCT8316A 或 MCF8316C)。 MCF8316C 提供可用于扭矩控制(请参阅数据表的第7.3.8节)的电流环路集成。
此致、
约书亚
我认为此时需要一个外部电流检测放大器(CSA)。 将 外部 CSA 与 MCT8316Z 配合使用、由于它是内部 FET 器件、因此需要使用直列式电流检测。 内嵌式电流检测的说明可在此处找到: https://www.ti.com/lit/an/sboa172/sboa172.pdf#page=5
另一种解决方案是使用 DRV8306 (仅限 HW 型号)、它是外部 FET。 由于该器件是外部 FET、因此客户可以改用低侧电流检测。
如果客户不需要 FG 引脚反馈或已经有其他方法来测量这一点、那么 DRV8323等器件可能值得查看、因为它们具有1x PWM 模式并集成了3个 CSA、所有这些器件都具有各自的输出引脚。
如果这些建议仍然无法满足客户要求、 您能否给我发送一封电子邮件、以便我们进一步讨论客户要求和潜在的解决方案?
此致、
约书亚