请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8334 工具与软件:


我没有看到任何有关 IHOLD 时序的信息。 仅请参阅 IHOLD_SEL = 1或0
它是否意味着 IHOLD 时间= tDEAD–tDRIVE_N?

以上是我得到的示波器快照,我是否正确地理解了时间的 Tdrive 和 IHOLD ?
在没有预放电设置的情况下、为 Idrive = 125mA 和 Tdrive = 321ns 且 IHOLD = 0