This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:IDRVN 栅极灌电流

Guru**** 2423210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417259/drv8334-idrvn-sink-gate-current

器件型号:DRV8334

工具与软件:


根据数据表、247mA 和600mA 之间似乎没有峰值灌电流

如果我想在247mA 和600mA 之间获得峰值灌电流、我应该设置什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    感谢您发送编修。  

    600mA (最小400mA)是最低灌电流设置、这是正确的、为了降低电流值、可以引入栅极电阻以进一步降低栅极驱动电流。  由于您能够独立控制 IDRVP/IDRVN 值、因此在包含小栅极电阻后、应该可以实现所需的拉电流和灌电流。

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、

    -约书亚