This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:RLIM 电阻器的降额问题

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416459/drv8871-derating-issue-in-rlim-resistor

器件型号:DRV8871

工具与软件:

我遇到 DRV8871DDAR 中 RLIM 电阻器的降额问题。 计算出的降额值过高、会导致电阻器故障。

详细信息、

ILIM = 1.5A

RLIM = 47k Ω(根据数据表中提供的 RLIM 计算公式)

VLIM = 69KV

I2R 损耗= 105.75KW

我所选的电阻器的额定功率= 0.1W

您能否提供有关如何降低 RLIM 电阻器降额值的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowri、

    基于 ITRIP = 1.5A 共享的数据、这是输出电流限制设置。 这不是流过 RLIM 电阻器的电流。 通过电阻器的电流将非常小。 您可以测量 ILIM 引脚上的最大电压(使用示波器)并使用(V2  / R)计算 RLIM 功率耗散。 例如、如果 V 是5V、那么电阻器的功率耗散将是25/47000 = 0.53mW、完全在您提到的0.1W 内。  

    在 DRV8871EVM 中、我们为 RLIM 使用0402、0.063W、1%电阻器。  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 实际上、我目前无法使用示波器通过物理方式访问该器件来测量 ILIM 引脚上的电压。

    请提供另一种方法:

    1.根据数据表规格估算 ILIM 引脚上的电压?

    2.使用仿真工具来确定 ILIM 引脚上的电压?

    3、是否有其他间接的方法在 ILIM 引脚上导出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowri、

    根据我们的估计、 您选择的47k 0.1W 电阻器应该可以正常工作。 功率耗散将显著低于0.1W。我展示了5V 示例、因为在大多数情况下、电压可能低于该值。  

    此致、Murugavel