This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:三相调制逆变器电路

Guru**** 2423260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415580/drv8305-three-phase-modulation-inverter-circuit

器件型号:DRV8305

工具与软件:

是否有可能使用 DRV8305实现三相调制逆变器电路?
由于电流检测部分的局限性、我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:  

    感谢您的提问。  

    虽然 DRV8305的绝对最大电压为45V、但该器件应可用作三相调制逆变器、因此、如果规划更高电压的逆变器系统、则需要使用其他器件。  

    您能否澄清一下您对3个集成式电流检测放大器的顾虑? 您是否有任何不确定正在使用的特定规格?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    感谢您的答复。
    我将在 MCU 中介绍如何检测和控制直列式电流、如随附图片中所示。
    但我在查看 DRV8305数据表时发现、SPx 必须接地。
    由于这种限制、我不认为图中显示的连接可能存在、应如何解决该问题?

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:  

    感谢您的澄清。  

    我知道混淆的来源:在我们的 DRV8305等 DRV 器件中、我们使用低侧分流电流检测而不是内联检测。 请参阅此处低侧分流器位置的相关图:

     

    我希望此澄清可以解决您的疑问、并使您能够相应地实施您的设计。  

    此致、

    -约书亚