This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:SGD _MODE = 0时的行为

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417993/drv8334-behavior-with-sgd_mode-0

器件型号:DRV8334

工具与软件:

您好!


我想确认一下——SGD 模式= 1和 SGD 模式= 0操作之间的唯一区别是我们是否使用预放电(IDRVN_D 和 TDRVN_D)、正确吗? 当 SGD_MODE=0时、IGHx/IGLx 将与图7-6/Figure 7-7后面一致、所有参数均在使用中显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您问这个问题! 您的理解是正确的、sgd_mode = 0和 sgd_mode = 1之间的唯一区别是 sgd_mode = 0将导致不使用预放电。

    此致、

    Anthony Lodi