This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:关于 SSCG

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418026/drv8899-q1-about-sscg

器件型号:DRV8899-Q1

工具与软件:

我认为 DRV8899可以应用 SSCG、SSCG 是否适用于电机驱动器的电流波形?
如果该波形适用于电流波形、那么在启用 SSCG 的情况下、噪声声音是否会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ando-San、

    是 DRV8899具有集成 SSC 功能。 请参阅数据表中的以下信息。 启用时、SSC 不会导致步进电机出现可闻噪声。 SSC 对电流波形的影响可以忽略不计。  

    此致、Murugavel