This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:RT/SD 输入电压额定值

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417827/drv8353r-rt-sd-input-votlage-rating

器件型号:DRV8353R

工具与软件:

在 RT/SD 的绝对最大额定电压中、指定为7V。  

但在应用电路中、它通过电阻器连接到 VIN (可能为100V)、如下所示。 则与电压降额发生冲突。 我对此感到困惑。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您的提问!  

    电阻 RT 通过限制 RT 电阻器上的 VIN 电压来确定降压稳压器的导通时间、以便其中的 RT/SD 引脚可以看到1.5V - 3V 之间的电压。   RT/SD 引脚不应出现大于7V (absmax)的电压。  

    请参阅第8.3.5.2.5节。 用于进一步了解 DRV8353R 数据表(发布在下面)。

    我希望这些信息有助于消除混淆。  

    此致、

    -约书亚