This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:更改 IDRVP 相对于 IDRVN 的优势

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417946/drv8334-benefits-of-changing-idrvp-relative-to-idrvn

器件型号:DRV8334

工具与软件:

您好!


我想知道、对于给定的设计、为什么我可能希望使用不同的 IDRVP 和 IDRVN、因为两者都直接连接到 di/dt、以及随着 VDS 随着 FET 导通/关断的变化、逆变器将产生多大的 EMI、以及使用此功能可能会有什么优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的提问。  

    具有这种控制水平很有用的几个主要原因、但可以说是最重要的原因是 FET 选择、PCB 布局和其他功率级元件可能会导致电路动态变化、这可能影响驱动器上拉或下拉功率级 FET 的能力、而具有这种 IDRVP/N 的独立性可以实现优化。

    通过独立调节栅极驱动电流的功能、在上拉和下拉强度的电流值可能更接近的情况下、或者在需要更大限度降低上拉电流同时需要额外的下拉电流的情况下、用户可以更大限度地减少振铃和 EMI。   这与我们的大多数其他 DRV 器件不同、在这些器件中、拉电流和灌电流被连接、而灌电流通常为2倍拉电流。  

    我希望这些信息有助于了解独立控制的好处。

    此致、

    -约书亚