This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350H-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403807/drv8350h-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:DRV8350H-EVM

工具与软件:

你(们)好

请提供 DRV8350H-EVM 的 CE/EU 符合性声明

该产品带有 CE 标志、我们有库存、我们缺少 CE/EU DOC。

我无法在 T. 我也是网站。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我们目前正在创建此文档、 因此预计下周将进一步更新。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供有关 CE/EU DOC 的最新信息?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我很抱歉耽误你的时间,约书亚是 OOO 到下周结束. 返回后、他将提供更新。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的信息、我将等待 Joshua 的返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!   

    该文件应在处理中、并在下周提供。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    该文档将在未来24-48小时内在 TI.com 上提供。  

    感谢您的耐心。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    请查看此处随附的 DRV8350H-EVM RoHS 文档。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_DRV8350H_2D00_EVM_5F00_20240926.pdf

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很好-感谢您解决这个问题。 这样即可解决该问题。