This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:最大泄漏电流要求

Guru**** 2420060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415842/drv8243-q1-max-leakage-current-requirement

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

您好!

当 OUT 引脚处于 Hi-Z 状态时、OUT 引脚的预期最大漏电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 将在24小时内给您反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请参阅 R_HiZ 规格来估算最大漏电流。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    在待机模式下、驱动器 OUT 将处于高阻态、但在测试条件下 显示为13.5V。 为什么?

    或者我的理解是不正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 该器件主要用于汽车类13.5V 典型电池电压范围。 这就是使用13.5V 的原因。 即使在待机模式下、电池电压也可提供~13.5V 的电压。

    OUTx 引脚具有到 VM 的二极管路径、其中 abs max= VM+0.9V。 这是添加 VM = OUTx = 13.5V 规格条件的原因。