This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DVDD

Guru**** 2420040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418042/drv8343-q1-dvdd

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

嗨、 团队:

请问 DVDD 电压和芯片内部数字内核电源是否是同一个电源?  能否通过采集 DVDD 电压来确定 DRV8343-Q 内部数字内核的电源电压?

谢谢!

此致、

Ivy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivy、

    感谢您的提问。 是的、DVDD 是此器件中 DIG 内核的电源。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我可以知道、当 VDD 未连接电容直接短接至 AGND?Ω 时、系统是否存在任何风险

    谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivy、

    当 DVDD 与 AGND 短接时、器件逻辑将不会上电。  DVDD 标称空载输出电压为3.3V。当 DVDD 负载电流超过30 mA 时、稳压器的作用类似于恒流源。 当电流负载大于30 mA 时、输出电压会显著下降。 但这不应导致器件损坏。

    此致!
    Akshay