This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:电机驱动器论坛

Guru**** 2420040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419147/drv8847-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8847

工具与软件:

、DRV8847在上电时驱动直流电机 Δ I、nFAULT 引脚在大约10秒内处于高电平、然后更改为低电平。  电机可以正常运行。 因此我无法证明电机条件成立。  

请告诉我如何检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该器件、在以下条件下、nFAULT 可变为低电平-请参阅下面的数据表。

     10秒后、器件可能会进入 TSD (热关断)。 开启10秒后、能否使用热电偶或 IR 摄像头获得器件温度? 谢谢你。

    此致、Murugavel