This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:DRV8860

Guru**** 2420060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419148/drv8860-drv8860

器件型号:DRV8860

工具与软件:

你(们)好  

请推荐为 DRV8860和6个螺线管使用 LDO 或 DC-DC 转换器电源、总电流约为1.12A。 根据我们的应用、到稳压器的输入电压标称值为11.6V-12.6V、输出应为9V   

LM1084ISX-ADJ/NOPBTM 或 LM2596S-ADJ/NOPB? 或者最好建议使用与该应用相匹配的新器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 LDO 团队需要回答的问题。 我将重定向到相应的产品组。 您可能需要将器件型号更改为稳压器器件型号。 谢谢。

    此致、Murugavel