This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:Quot;Peak Sink GATE Current"

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419377/drv8334-peak-sink-gate-current

器件型号:DRV8334

工具与软件:

团队成员、您好!

  1. 在电子表格中"峰值栅极灌电流"和"峰值栅极灌电流-开关模式"之间有何差异
  2. 在电子表中、"栅极峰值灌电流变化"是什么意思?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sakai-San、

    在250mA 以下的 DRV8334设置中、使用基于电流镜的 IDIRVE 控制、并且由于它们具有共享晶体管、因此最小值/最大值以变体形式写入。

    对于高于250mA 的设置、我们使用基于分立式开关的 IDRIVE 控制、该控制更适合更高电流。 由于开关是分立式开关、因此 针对每个设置独立定义了这些值的最小值/最大值。

    此致!

    Akshay