This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:电机驱动器嵌入式软件和 IC 建议或帮助?

Guru**** 2420060 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416170/mcf8329a-motor-driver-embedded-software-and-ic-recommendation-or-help

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

工具与软件:

您好!

我想驱动2个不同的 BLDC 电机。 第一个燃油泵消耗大约12V 1A 的电流、我需要低速控制速度。 很遗憾、我无法测量电机的转速。 第二个电机风扇电机12V 消耗约15A 电流、最大旋转10000rpm。 我想查看我的微处理器上所有电机的速度。 我想通过根据 rpm 反馈、根据我的目标速度更改 PWM 占空比来控制速度。 您的驱动程序建议和指导嵌入式软件示例将让我的工作变得非常轻松。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    感谢您在此处发布问题。 我们将验证并回答您的问题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    MCF8329A 提供用于读取电机转速的寄存器列表

    FG_SPEED_FDBK -该值根据 FG 引脚进行更新、这可以配置为即使在电机滑行时也显示 FG  

    SPEED_FDBK -这显示估算的速度、而这显示速度的方向。

    我们可以在寄存器 DEVICE_CONFIG1 [I2C_SLAVE_ADDR]中为每个目标配置的 I2C 地址从0到0x7F 值进行编程。

    我们正在研究有关连接的示例固件、到目前为止、您可以参考 GUI 固件中的 MSP430代码示例。

    您可以访问此链接 MOTORSTUDIO GUI 了解评估模块(EVM)| TI.com 查找  MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW  MCxEVM MSP430FR2355电机

    谢谢、此致

    Venkatadri S.