This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A1I 的电机驱动器调优问题

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413653/mct8329a-motor-driver-tuning-issue-with-mct8329a1i

器件型号:MCT8329A

工具与软件:

您好!  

我想帮助调整 TI MCT8329A1I 芯片。 我们目前正在尝试运行无刷空气泵、但很难按要求这么快地运行它。 我们可以使用外部现成电机驱动器板按照规格(最大速度)运行无刷泵。 空气泵的最大转速为32000 rpm、额定电压为18-26.5V、最大电流为4.3A。  

谢谢 Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesav:

    您能提供电机的极对吗?

    您是否尝试使用默认 JSON?  

    可以达到的最大速度是多少? 是否出现了任何故障或饱和?  

    请共享您的 JSON 文件。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Venkatadri S、  

    感谢您的答复。

     在电流最大速度为25.2V 时、电流消耗约为1.634A -尽管压力明显降低到需要达到的位置(约占所需速度的50%)

    借助于第三方驱动器以最大速度运行泵、流耗为2.51A

    我将找到最大压力设置的占空比设置、并在第二个帖子中提供建议。

    请参见下面的泵图纸。

    我们使用了 TI 调优套件中的默认设置:  

    请在下面查找 JSON 文件:

    {
    "signature":"oneui-register-data"、
    "data":[
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"ISD_CONFIG"、
    "值":"0x7F404D02"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"motor_startup1"、
    "Value":"0x6C9265B7"
    }、
    {
    "IDX":2、
    "ID":"motor_startup2"、
    "Value":"0x332D3295"
    }、
    {
    "IDX":3、
    "ID":"CLOSED_loop1"、
    "Value":"0x1025E600"
    }、
    {
    "IDX":4、
    "ID":"CLOSED_loop2"、
    "Value":"0x02A1AA418"
    }、
    {
    "IDX":5、
    "ID":"CLOSED_loop3"、
    "值":"0x34C92001"
    }、
    {
    "IDX":6、
    "ID":"CLOSED_loop4"、
    "值":"0x001AC953"
    }、
    {
    "IDX":7、
    "ID":"CONST_SPEED"、
    "值":"0x30010000"
    }、
    {
    "IDX":8、
    "ID":"const_pwr"、
    "value":"0x00000640"
    }、
    {
    "IDX":9、
    "ID":"150_DEG_TWO_PH_PROFILE"、
    "值":"0x24DB7200"
    }、
    {
    "IDX":10、
    "ID":"150_DEG_THREE_PH_PROFILE"、
    "值":"0x48DB6946"
    }、
    {
    "IDX":11、
    "ID":"Ref_profiles1"、
    "Value":"0x032184A6"
    }、
    {
    "IDX":12、
    "ID":"Ref_profiles2"、
    "值":"0x34C80AFC"
    }、
    {
    "IDX":13、
    "ID":"Ref_profiles3"、
    "Value":"0x4787D70C"
    }、
    {
    "IDX":14、
    "ID":"Ref_profiles4"、
    "Value":"0x000C9932"
    }、
    {
    "IDX":15、
    "ID":"Ref_profiles5"、
    "值":"0x1F6BF200"
    }、
    {
    "IDX":16、
    "ID":"Ref_profiles6"、
    "value":"0x00708000"
    }
    ]、
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"algo_ctrl1"、
    "Value":"0x20000000"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"device_ctrl"、
    "Value":"0x21DB8000"
    }
    ]、
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"ANA_TRIM3"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"ANA_trim4"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":2、
    "ID":"ANA_trim5"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":3、
    "ID":"ANA_trim6"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":4、
    "ID":"ANA_trim7"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":5、
    "ID":"ANA_trim8"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":6、
    "ID":"ANA_trim9"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":7、
    "ID":"ANA_trim10"、
    "value":"0x000000000000"
    }
    ]、
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"FAULT_CONFIG1"、
    "Value":"0x71783604"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"FAULT_CONFIG2"、
    "Value":"0x7085C00A"
    }
    ]、
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"Gate_driver_fault_status"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"CONTROLLER_FAULT_STATUS"、
    "value":"0x000000000000"
    }
    ]、
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"GD_config1"、
    "值":"0x000600FC"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"GD_config2"、
    "value":"0x000000000000"
    }
    ]、
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"pin_config1"、
    "值":"0x20600004"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"pin_config2"、
    "值":"0x3E0020AA"
    }、
    {
    "IDX":2、
    "ID":"device_config"、
    "Value":"0x27100008"
    }
    ]、
    [
    {
    "IDX":0、
    "ID":"sys_status1"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":1、
    "ID":"sys_status2"、
    "值":"0x00000000"
    }、
    {
    "IDX":2、
    "ID":"sys_status3"、
    "value":"0x000000000000"
    }
    
    ]]
    } 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesav:

    感谢您提供所需的详细信息。

    我将详细介绍并在明天向您通报最新情况。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.