This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:UCLO_EN=1受影响的输出 Hi-Z (当 LSD 输出引脚在连接器附近使用10nF 时、如何保证 LSD 不会输出 Hi-Z)

Guru**** 2420060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417432/drv3946-q1-uclo_en-1-affected-output-hi-z-how-to-guarantee-the-lsd-will-not-output-hi-z-when-the-lsd-output-pin-use-10nf-near-the-connector

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

SW 设置: UCLO_EN =1;RIPPLE_THRS = 0x0;SR = 0x4

关于驱动 保持电流通常值的配置为0.6A、最小值为0.53A

根据 SW SET、输出 Hi-Z 限值为0.53*68%=0.36A

LSD 电流纹波低于0.36A 的测试结果、但不输出 Hi-Z、如何保证 LSD 在生命周期的所有 PCBA 下不输出 Hi-Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您的提问。

    UCLO 是使用与阈值进行比较的电流检测电压来确定的。 另请注意、电流检测需要低于 UCLO 阈值的时间超过 LS_SNSOK 时间

    我建议查看 IPROPI 电压、了解它是如何移动的、并确保电压在 LS_SNS_OK 时间内稳定。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC、引脚的纹波电流为、5 μ A 最小纹波电流值几乎为0.39A、最大纹波电流值几乎为0.9A、典型电流值几乎为0.6A RT 测试波形、如下所示

    上述波形的扩展视图。 通道3是 IPROPI IC 侧、通道4是 IPROPI MCU 侧、如下图所示

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    从波形来看、IPORPI 引脚中似乎比电流波形上显示的纹波多得多。 这来自接地噪声。

    此外、IPROPI 引脚中的纹波电压电平是多少、它如何转换回电流电平?

    谢谢!

    Ibinu