This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:接地平面偏移

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419037/drv8452-ground-plane-offset

器件型号:DRV8452

工具与软件:

您好!

是否可以将 DRV8452PWPR 的所有接地引脚连接至负电压轨以形成偏移接地平面? 如果是、失调电压是否有限制(只要 VM 至接地端电压保持在额定 VM 以下)。 所有接地都将相互连接、以确保它们具有相同的失调电压。
或者、由于驱动器的某些内部工作原理、这不是首选方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mees、您好!

    如果我正确理解了、以下方框图中显示的所有 GND 点都将是负电压轨、对吗? 所有控制信号和 VCC 指的是什么?   

    数据表的下表提供了所有绝对最大额定值。 如果只是将 PGNDx 与 GND 隔离、也会存在限制。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、如果每个接地端都连接到相同的负电压、并且所有其他引脚都以该负电压为基准、一切都应该正常工作。

    例如、如果驱动器的接地相对于系统的其余部分连接到-10V、表中显示的每个最大电压都会下降10V。

    提前感谢您

    此致、Mees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mees、您好!

    假设系统中针对驱动器的控制信号、VREF 及其 VCC 也会指这个 -10V 的浮动公共、这成为了虚拟接地、从技术上而言、它应该正常工作。 对于任何设计有悬空公共连接或虚拟接地连接的电路来说、都是如此。

    此致、Murugavel