This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02012:霍尔传感器、而不是相脚分流器

Guru**** 2421590 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414224/tidm-02012-hall-sensor-instead-of-leg-shunt

器件型号:TIDM-02012

工具与软件:

您好!

我们正在 考虑使用 TIDM-02012参考设计来开发6KW 电机驱动原型、并有以下疑问。

1.如果在逆变器输出端(电机相电流)将桥臂分流电阻器替换为霍尔传感器、需要在 TIDM-02012参考固件中进行哪些修改?

2.如果连接的电机是6KW 感应电机而不是 PMSM 电机、 需要在 TIDM-02012参考固件中进行哪些修改?

请告知我们您的意见。

谢谢、此致、

Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    我对延误表示歉意;我已邀请了合适的专家、他们应尽快回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetan

    您的目标电压电平是多少。 我希望确保 TIDM-02012是适合您应用的参考设计。

    此致、

    Bhanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhanu:

    直流母线电压电平为400V 和800V。 以下是向最终用户提供的两个电机型号的规格。

    型号1 => 400V 直流总线、80V/30Hz 至230V/80Hz 输出

    型号2 => 800V 直流总线、166V/30Hz 至380V/80Hz 输出

    请告知我们您的意见。

    谢谢、此致、

    Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetan

    谢谢。 TIDM-02012确实是这些电机类型的合适参考设计。 我认为固件不会随着当前传感器类型的改变而发生太大的变化。 但是、您确实需要相应地调整 ADC 增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与传感器类型无关、传感器的位置会有所不同、如下所示。 参考固件基于桥臂分流(左图)、我们即将推出的原型基于电机相电流(右图)。

    请告诉我们、需要对参考固件进行哪些修改来更改电流传感器位置。

    谢谢、此致、

    Chethan K S