This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:离线诊断启用上拉和下拉

Guru**** 2422750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418444/drv8706-q1-offline-diagnostic-enable-pull-up-and-pull-down

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

您好!

对于内置离线诊断、DRV8706S-Q1集成了多个电流源、可以激活上拉和下拉。  如果我们同时接通 PU_SH1和 PD_SH2 (这会导致电流流过负载)、我们是否可以假设电压始终设置在漏极电压的"中间"?  

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一天或两个工作日内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    我已通过电子邮件向您发送了关闭的主题帖、因为该主题已公开发布。

    此致!

    Keerthi