This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419137/drv8305-drv8305

器件型号:DRV8305

工具与软件:

我的团队已经在通过 SPI 与 DRV8305进行连接一段时间(我们正在使用 Rust 和 RP2040生态系统)、目前还没有在固件方面找到具体的示例、说明如何与 DRV8305进行通信。 我们尝试的字节序列都没有特别有用。 我们可以通过几个简单的具体示例来说明字节序列的形状、例如、从特定寄存器读取/写入? 例如、如果我们要从0x1中的 FAULT 寄存器读取、字节序列是什么样子的?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    建议查看 DRV8305数据表第 7.5.1.2节 SPI 格式中的 SPI 编程部分。 SPI 读取/写入结构的培训系列视频。

    注单

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己想了想。 最终将发布可与 Github 上的 DRV8305芯片通信的生锈代码、并且如果您编写自己的驱动程序、还会发布有效/无效的字节序列的具体示例。