This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:静音步进衰减

Guru**** 2551610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418071/drv8462-silent-step-decay

器件型号:DRV8462

工具与软件:

尊敬的团队:

我有一个有关静音步进衰减的问题。 您能支持我回答吗?

问:我们如何理解 KP 计算公式中的"20"和"10"常数? 它是否来自相位的 I_FS (=5A)、然后乘以2 (对于 DDW)和4 (对于 DDV 封装)? 2个来自两相电机?

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    在 VREF = 3.3V 时、DDW 封装的 IFS 电流为5A、DDV 封装的 IFS 电流为10A。因此、此公式可以细分为 KP = IFS * 2*π* UGB* LMOTOR / VM。 无论如何、只要按照数据表中建议的方式处理公式、就应该无关紧要。 这些数字是所述相应器件的常数。 此问题的具体原因是什么? 客户是否有具体问题?  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的评论。

    因此、可以将该公式细分为 KP = IFS * 2*π*UGB*LMOTOR / VM。 [报价]


    让我确定一下。 根据您的上述注释、如果我们使用电阻分压器来创建 VREF、并且3.3V /2 = 1.65V 是采用 DDW 封装的 VREF 的输入。 IFS= 2.5A。
    在这种情况下、我们可以使用以下公式计算 KP:

    KP=2.5*2*PI*UGB*L_MOTOR/VM? "是不是啊?

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kitamura-San:

    因此、可以将此公式细分为:KP = IFS * 2*π*UGB*LMOTOR / VM。

    公式为: KP = IFS MAX * 2*π*UGB*LMOTOR / VM。

    DDW 的 IFS 最大值为5A、DDV 为10A。 这不会随应用中的 IFS 设置而变化、该设置可能小于 IFS MAX。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清除了我们的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!