This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350S-EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350S-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400516/drv8350s-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:DRV8350S-EVM

工具与软件:

你(们)好

请提供 DRV8350S-EVM 的 CE/EU 符合性声明。

该产品带有 CE 标志、我们有库存、我们缺少 CE/EU DOC。 它不是在 T. 我也是网站。

提前感谢您的快速响应、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!   

    感谢您发送编修。  

    请允许我花时间查看我们的文档、并在明天跟进更新。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    好的、我正在等待您的回复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    据我所知、需要为此特定 EVM 创建 EU DOC、因此您无法在 TI.com 上找到它。  

    该过程可能需要一两周额外的时间来处理文档、但与 DRV8353EVM EU DOC 非常相似。  

    请期待进一步了解这一问题的最新情况。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供有关 CE/EU DOC 的最新信息?

    它仍然没有显示在 T. I 网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我很抱歉耽误你的时间,约书亚是 OOO 到下周结束. 返回后、他将提供更新。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会等约书亚回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!   

    该文件应在处理中、并在下周可供查阅。  

    感谢您的耐心等待、此致!  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉追问、但是 CE/EU DOC 仍然无法在 T. I 网站。 您能否提供此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris。  

    我完全理解、 必须等待最终批准。  此文档版本的时间略长于 DRV8350H EVM。 我会尽快提供   

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您的耐心。   请查看此处随附的 DRV8350S-EVM EU 文档:

     e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_DRV8350S_2D00_EVM_5F00_20241003.pdf

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您对它进行排序、我非常感谢。 此问题已得到妥善处理。

    再次感谢大家、

    Chris