This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:VGS 电压监测行为

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416748/drv8334-vgs-voltage-monitor-behavior

器件型号:DRV8334

工具与软件:

我正在寻找有关 DRV8334 VGS 电压监控器行为的更多文档/说明。 如果我理解正确的话:

  • 当我们更改 INHx/INLx 时、系统在 tgs_BLK 时间内被有效禁用
  • 所有其他时间/一旦 TGS_BLK 到期、不正确的 INHx/INLx (即 MOSFET 应关闭、但由于一些异常情况而开启栅极)将启动计时器、向上计数到 TGS_DG、这之后会设置 VGS 故障位(并执行 VGS_MODE 中指定的操作)

如果有任何其他文档/时间图可用于我的团队和测试计划的制定、那我也将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的提问并在我们的论坛上发帖!  

    请允许我在第二天内查阅有关你的查询的适当文件及跟进。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、继续跟进这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!   

    我没有找到任何与此调查相关的具体材料、 但请允许我进行研究并将任何有用信息汇总在一起。  

    这可能需要到本周结束或下周开始。 我会随时向您通报最新情况。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的耐心。   

    您对 VGS 监控功能的理解是正确的。 当 器件读取开关 PWM 信号并且器件开始驱动相应的 INHx/INLx 栅极输出时、每个半桥的一对 VGS 栅源电压监视器会开始读取 VGS 电压电平、而不是预期和所需的高(导通)/关断(低)栅极电压。 TDRIVE 状态机包含握手("消隐时间"和 VGS)、以确保外部 MOSFET 的一个臂在允许另一个臂切换之前完全改变状态。  如果此握手时间不足以阻止两个 MOSFET 都更改为跨导状态、则 VGS 抗尖峰脉冲将激活并向下计数、直到标记故障之前的设定时间。  

    为了帮助您更好地理解该机制、我建议阅读此智能栅极驱动应用手册以及附带的状态图/图表: https://www.ti.com/lit/an/slva714d/slva714d.pdf?ts = 1635779626945&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fmotor-drivers%252Fbrushed-dc-bdc-drivers%252Ftechnical-documents.html

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、

    -约书亚