This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:输出

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420357/ulc1001-drv290xevm-output

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

您好!

按如下所示设置突发。 为什么延迟的输出值与持续时间的设置值不同?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是采样频率造成的。 这100ms 参数是从300300Hz 采样频率设置的默认 GUI 值、但采样频率实际上设置为500000Hz。 500000Hz 的持续时间和延迟为~60ms。 如果您更改采样频率、将其更改为50万 Hz、并选择不同的突发(因此 GUI 会更新其高电平页面) 、您将看到持续时间和延迟设置为大约60ms。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特