This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:电机启动故障和过流限制

Guru**** 1758495 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417088/mct8329evm-motor-startup-failure-and-over-current-limits

器件型号:MCT8329EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我一直在尝试  使用 MCT8329EVM 运行24极电机(最大机械速度8000 RPM)、但未成功可靠地运行电机。

有时它会卡在启动程序中(烧毁两个电机)、有时会在运行时。 我已经尝试了 这篇文章中的所有建议 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360812/mct8329evm-current-limit 

我今天在 电池电压为15V 且未 连接负载的情况下运行电机。

最初我遇到了一些故障、例如 VDS_OCP_FAULT、我忽略了这些故障、但电机开始旋转后、我立即看到 MOSFET 变得非常热、因此我中止了本次操作。

请告诉我需要做什么更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 EVM 寄存器中保存的寄存器设置共享在一条消息中发送给 

    请告诉我需要更改哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    感谢发布问题。 我将对此进行研究,并在26日之前向您提供更新。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prabhat

    电路板/EVM 上使用的 RSENSE 值是多少?您的电机电流额定值是多少?

    您是否使用通过 GUI 提供的默认设置?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rsense 为1m Ω。

    我使用了根据数据表计算的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在私人消息中向您发送注册文件、请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prabhat

    我将在明天进行验证和回复  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prabhat

    开始运行电机前、我将总结此过程

    1.使用 GUI 中提供的默认 JSON  

    2.将电流限值调整为所需的1/4 (这可以使电机缓慢旋转),在空载条件下, CBC 限值默认为1.0V,对应于200A CSA 增益为5V/V, RSENSE 为1m Ω

    3.将 RSENSE 更改为5m Ω 以降低电流限值,使您的电机驱动电流不超过额定电流限值

    4.我们还需要更改 aling_CURR_THR (默认值为0.4V、可以计算电流限值为0.4V/(RSENSE * CSA_GAIN))、开环电流限值 OL_ILIMIT (默认值为0.6V、小于额定电流的1/4)

    我提到降低电流限值的原因是、首先旋转电机、然后缓慢增加电流限值(首先是 CBC_LIMIT)、直到您能够在空载条件下达到额定速度、然后在负载条件下进行测试。

    请测量电机电阻和电感、并使用调优参数配置不对电机施加应力。

    您能否分享电机数据表?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将尝试这些功能。

    我会让你知道事情是如何产生的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照这个逻辑、如果我选择的增益为40V/V、那么1V 的电流限制将是25安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.