This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:OCP_VDS_FAULT

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420831/mct8329evm-ocp_vds_fault

器件型号:MCT8329EVM

工具与软件:

我不断收到  OCP_VDS_FAULT、当我禁用此故障时、我收到 OCP_SNS_FAULT。  

禁用这两种时、一旦启用 i2c 并以 i2c 速度命令百分比形式给出任何非零值、就无法使用 I2C 速度命令、i2c 则自动禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prabhat

    MOSFET 或电机似乎都存在某种问题。 在默认情况下、JSON OCP_SNS 电平设置为最大2V。

    您启动电机的那一刻、它就出现了故障。

    当您禁用故障检测逻辑时、器件将由于过载和电源下降而对进行复位(您可以使用示波器来使用电压探头并对其进行测量)、因此您会看到该设置会恢复、因为它们位于非易失性存储器上。

    您能否验证电路板上的 MOSFET?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.