This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2665:缩短升压输出信号的上升时间

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417761/drv2665-reducing-rise-time-for-boosted-output-signal

器件型号:DRV2665

工具与软件:

大家好!

我有一个双极 PWM 信号从 MCU 输出到 DRV2665、以便将信号的电压升压至100 Vpk-pk。 不过、双相波形的上升时间随着模拟输入信号振幅的增加而增加、这会导致对波形负相位的干扰。 在较小的输入信号振幅下、如果输出端有明显的上升时间、那么这就不是大问题、但它不会改变正负相位的总脉冲宽度。 但在幅度较大的情况下、上升时间足够长、可改变不同相位的脉冲宽度并相互干扰。  

作为参考、 DRV2665 在0x01寄存器中配置了模拟输入源和增益1、并且遵循了正确的启动程序来清除 STANDBY 位并设置0x02寄存器中的 EN_OVERRIDE 位。 输入信号不同强度/振幅下的上升时间如下:

15%强度:4us 上升时间
18%强度:6us 上升时间
36%强度:16us 上升时间  
100%强度:36us 上升时间  

可以说、我可以进行一些计算、以按照上面在输入 PWM 信号中提供的时序延迟负相位、但这并不是很正确、我实际上想了解这个核心问题并在电机驱动器侧解决这个问题、我怀疑这个问题出在电机驱动器侧。

很抱歉、如果我没有清楚说明设置、因此我很乐意根据需要提供更多信息。 感谢您提前提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurav,  

    我们已收到您的问题。 我们将对此进行调查、并尽快为您提供反馈。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记要注意的是、输入 PWM 信号的最小-最大范围为0-255Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我需要在内部讨论后提供反馈。 感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚向您发送了一封有关该问题的电子邮件。 如果需要、我们将跟进。