This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:大容量电容器的尺寸和放置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420741/drv8243-q1-bulk-capacitor-sizing-and-placement

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

大家好!

我是金奈美来新时代私人有限公司的 Anjali。 我们正在设计一个板、以驱动两个用于提升部分重量的线性传动器中的两个有刷直流电机。 我们 在应用中使用 DRV8243 SPI (S)型号。

在第一次尝试中、我们使用了评估板中提供的相同大容量电容器10µF、 我们意识到该电容器不足以处理电机浪涌电流。

以下是所观察到的电机特性。

电机消耗的峰值连续电流(I):   2.5A

开始时的浪涌电流(I'):    6A

浪涌峰值持续时间(dt):       15毫秒

电压(VM):                  24 V

根据上述值、我计算出所需的电容为1880µF。  [ C * V =∆i  * dt  ]

数据表建议减小高电流路径、以更大限度地减小电感。 但是、由于大容量电容器的尺寸很大、我们 PCB 上的大电流路径的长度会增加。

  

如上所示、白色电机连接器和4个并联大容量电容器、提供等效电容1880µF。

请告知我对大容量电容器的计算是否正确。 还请提供一种减少高电流路径的方法。

谢谢、谨致问候、

Anjali Karmude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjali、您好!

    感谢您发帖。

    [报价 userid="593440" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420741/drv8243-q1-bulk-capacitor-sizing-and-placement "]在首次尝试中、我们使用了评估板10µF 中给出的相同大容量电容器、 我们意识到该电容器不足以应对电机浪涌电流。

    这将是一份有用的应用手册、可帮助您了解直流电机驱动应用中的大容量电容器尺寸、 https://www.ti.com/lit/an/slvaft0/slvaft0.pdf。这里还有一些计算公式。 虽然通过浪涌电流调整电容器大小可能很有用、尤其是当电源无法支持此高电平连续电流时(如您的计算结果所示)、发现其为1880 μ F、但如果电源可以支持峰值、则可以根据使用 PWM 运行电流进行驱动时可以容忍的纹波来优化所需的电容器值。   

    [报价用户 id="593440" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420741/drv8243-q1-bulk-capacitor-sizing-and-placement "]

    根据上述值、我计算出所需的电容为1880µF。  [ C * V =∆i  * dt  ]

    数据表建议减小高电流路径、以更大限度地减小电感。 但是、由于大容量电容器的尺寸很大、我们 PCB 上的大电流路径的长度会增加。

      

    如上所示、白色电机连接器和4个并联大容量电容器、提供等效电容1880µF。

    [报价]

    虽然这种类型的布局或许可行、但更好的设置是将四个电容器放置在一个方形区域内、从而降低它们之间迹线的电感。 谢谢你。

    此致、Murugavel