This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81602-Q1EVM:无法在数据表 DRV81602-Q1中找到寄存器的地址

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV81602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419479/drv81602-q1evm-not-able-to-find-addr-of-register-in-data-sheet-drv81602-q1

器件型号:DRV81602-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV81602-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我在数据表中找不到寄存器的地址、请帮忙、

我有数据表"DRV81602-Q1_2024年1月"  

谢谢你

Jayadeva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayadeva:

    我已经通知了大卫。 请给他一天的时间来回答。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayadeva:

    此数据表尚未向公众发布。  您要查找哪个寄存器地址?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我正在使用 IC DRV81602QPWPRQ1、关于 SPI 检查 IC 的完整功能、请提供所有地址我在数据表中包含不完整的数据表("DRV81602-Q1_JAN 2024")和任何其他更新的数据表、

    谢谢你

    Jayadeva    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jayadeva:

    请检查您的电子邮件。 我现在就结束这个问题。  

    此致!

    David