This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:12V 直流电机

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420668/drv8231-12v-dc-motor

器件型号:DRV8231

工具与软件:

大家好、 我想在定制设计板上使用 DRV8231来进行直流电机应用。

电机为12伏直流电

最大1.5A 至2.5A

您能告诉我所选的驱动程序是正确的吗? 我将讨论原理图设计和 DRV8231接口详细信息。

谢谢!

FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fahad:

    对于12V 直流有刷直流(BDC)电机、如果电机在启动或电机失速期间浪涌电流绝不会超过3.7A、并且持续时间限制为 DRV8231的热限制及其根据 TI 指南设计的 PCBA 可支持的水平、则这非常适合此应用。  

    该 DRV8231器件在 PWM 模式下驱动 H 桥、这意味着一个输入引脚将是用于速度控制的 PWM 输入、而另一个输入引脚在一个方向上是固定电平、而在另一个方向上是用于 BDC 驱动的相反方向的固定电平。 如果您更喜欢通过一个 PWM 输入和一个方向输入控制来实现相位/使能模式控制、我们可以在产品系列中寻找其他合适的器件选项。   

    此致、Murugavel