This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-MINI:触觉反馈生成问题- DRV2625EVM-MINI 与电池电量监测模块 BQ27421-G1B EVM 和充电器模块 BQ25611d EVM 连接

Guru**** 1791100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, DRV2625, DRV2625EVM-MINI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417966/drv2625evm-mini-queries-on-haptic-feedback-generation---drv2625evm-mini-interfaced-with-battery-gauging-module-bq27421-g1b-evm-along-with-a-charger-module-bq25611d-evm

器件型号:DRV2625EVM-MINI
主题中讨论的其他器件:BQ25611DDRV2625

工具与软件:

尊敬的 TI:
   我们使用以下电池电量监测模块  BQ27421-G1B EVM 和充电器模块 BQ25611d 测量 并且它与 ARM 处理器(运行 Linux:Yocto)相连。
我已使用设置触觉反馈 DRV2625EVM 来在电池电量不足时发出警报、而且该电池电量低的触觉反馈可通过软件进行控制。 。 BQ27421-G1B 的 GPOUT 引脚配置为 SoC_INT 当电池电压下降时、该电压就会变低。 我已将其连接到上的 TRIG/INT 引脚 DRV2625EVM 由于 GPOUT 引脚状态在上电后变为高电平、因此在从死区状态唤醒时会触发触觉响应。

问题是、当我在电池充满电后按下电源按钮来开启器件(即使只是1%或2%)时、触觉反馈一直运行、直到 DRV2625 已完全配置。 我将附加在触觉 EVM 上使用的配置。

我知道 DRV2625 RAM 是否可编程、因此在断电时它会丢失配置。 有没有办法解决这个问题?"

附加的寄存器配置 DRV2625 设置。

DRV2625_WRITE (客户端、0x07、0X01);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x08、0X88);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x0F、0x01);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x10、0X81);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x110、0X81);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x12、0X81);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x13、0X81);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x14、0X81);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x15、0X01);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x16、0X81);

//循环控制

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x17、0XFF);

DRV2625_WRITE (CLIENT、0x18、0XFF);

硬件配置方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 DRV2625EVM-MINI 还是 DRV2625EVM?

    确认问题是、当 EVM 上电时、传动器上是否有触觉反馈? 写入之前发生什么情况?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney Northcutt:
      感谢您的答复。
    1.我们使用的是  DRV2625EVM-MINI。
    是的、一旦打开电源、传动器上就会继续存在触觉反馈、直到配置了 DRV2625EVM-MINI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我明白了。 我来亲身体验 DRV2625EVM-MINI 并复制响应。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney Northcutt:
     我想跟进、看看我之前的问题是否有任何更新。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还在等待主板交付、因为不幸的是、我手头没有任何东西、但我相信我知道这个问题。  

    我相信、您在上电时看到触觉反馈的原因是默认寄存器值。 它默认处于 RTP 模式和外部电平触发控制、因此当您在 IN/TRIG 拉至高电平时开启器件时、它将开始播放 RTP 模式。 如果您从 IN/TRIG 断开 GPOUT 引脚并为器件加电、则您应该不会看到这种情况。  

    为了避免这种情况的发生、IN/TRIG 应保持低电平、直到您可以配置器件。 可以通过添加一些开关来实现这一点。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特