This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:我添加了缺失的 R12 (56KHM)、但 GUI 中的 VM 读数熄灭了60%。 也可以##39;t 将 GUI 更新为2.0.2、它似乎总是停留在"Update in progress"

Guru**** 1785720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214EVM, DRV8214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419792/drv8214evm-i-added-the-missing-r12-56kohm-but-vm-readings-in-gui-are-off-by-60-also-can-t-update-gui-to-2-0-2-it-seems-always-stuck-at-update-in-progress

器件型号:DRV8214EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8214

工具与软件:

1. 我添加了缺失的 R12 56K 电阻器,但 GUI 2.0.0报告的 VM 读数与"VM"终端上的测量值不匹配。  对于 VM 测试点上的3V、 GUI 报告 VM 上的电压为1.8V (5.0V) GUI 电压为2.9V。 因此它们报告的是实际电压的约60%。   TI 提供的电阻值是否错误、或者他们是否在更高版本的 GUI 中更改了计算?

2. 我正在使用 TI 网站上下载的最新 DRV821x_DRV823x-EVM-GUI、很遗憾该版本仍然是2.0.0。  没有到2.0.2的直接下载链接。  然后、它说有更新可用(2.0.2)、我让更新、但它从未完成、只是说更新正在进行、我看不到任何网络 I/O 发生、因此我认为更新代码不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    可在此处下载最新的 GUI 版本2.0.2:  

    DRV821x_DRV823x-EVM-GUI 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1: GUI 之后是否更改了计算并修复了电压?  我还没有在家里运行它。

    问题2:我本来希望使用独立的2.0.2安装程序、但最终从您的链接中获得了基于网络的 GUI、以便正常工作。  谢谢你。

    基于 Chrome 浏览器的链接还需要一个插件、Google 会发出警告、并且 TI 云代理会被删除、但"installbuilder"安装程序由于一些奇怪 的原因需要打开8.3文件名。

    运行命令:   fsutil 8dot3name set C: 1的建议  在我的任何计算机上都不起作用。

    在管理员命令提示符下、首先我必须运行

    fsutil 行为设置 disable8dot3 2.

    电感  

    fsutil 8dot3name set C: 1.

    然后安装 TI Cloud Agent、

    然后我发现我可以在安装后将内容放回原位。

    fsutil 行为设置 disable8dot3 1.

    fsutil 8dot3name set C: 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我们有同样的现象;尽管有更新、但它无法解决问题。 还可以在论坛中查看此标题:DRV8214EVM:VM 电压仍然不正确

    此致!

    Yves。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    请允许我24小时查看此内容。 我将使用我们的 EVM 的上在实验室中重现该问题。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yves、 对我来说、电压没有固定在0.0V。  正如我说过的、在为 R12添加56K 欧姆后、我的 GUI VM 电压读数约为我在 VM 上测量值的60%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我更正了我的评论、添加了 R12并更新了电压、但仍然不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要与 EVM 的设计人员进行确认。 如果周一有更多信息。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Yves / Dave、

    请忽略 GUI 中的 VM 电压读数。  

    EVM 原始版本选择了一组错误的分压电阻器、如果对 EVM 施加最大工作电压、这会导致电阻器温度过高、危险。  电阻分压器已更新、但我们的固件和 GUI 无法识别是否安装了旧电阻分压器或新电阻分压器。  因此、在具有过去电阻分压器的旧 EVM 库存耗尽之前、GUI 将显示错误。  这不会影响 DRV8214器件的功能、仅影响 GUI 显示。  

    这里是指向2.02 GUI 的链接、但我认为没有相应的2.02固件- https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV821x_DRV823x-EVM-GUI/ver/2.0.2/ 

    此致!

    Jacob