This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:硬件接口上拉电压

Guru**** 2418030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421160/drv8353-hardware-interface-pullup-voltage

器件型号:DRV8353

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户将在 DRV8353电路设计期间询问有关硬件接口设置的问题。

下面的电路具有 DVDD 的外部电源。 (5V =内部稳压器输出)

但是、基准 MD016A (EVM 板)电路使用3.3V 上拉电阻。

应该使用哪个电压作为上拉电压(5V 或3.3V)?

考虑到上图中的方框图、我认为根据 DVDD (5V 或3.3V)、运行会存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强  

    感谢您的提问!  

    您的观察结果是正确的。 上拉电阻确实应达到 DVDD (5V)、因为一些可配置电阻分压器设置需要以该5V 为基准。  我认为这个 EVM 原理图由于板载降压稳压器而使用3.3V、但对于客户设计、实际上拉值应为5V。  

    此致、

    -约书亚