This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014:15kW 牵引逆变器参考设计

Guru**** 2419350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420412/tidm-02014-15kw-traction-inverter-reference-design

器件型号:TIDM-02014

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们是否有 适用于三轮车应用的15kW、48V 逆变器?

如果不需要、是否有办法将现有牵引逆变器参考设计转换为12kW 至15kW?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有适用于2/3轮车的参考设计: TIDM-2017。 它的功率仅为5kW、但可以很好地开始、因为架构应该是类似的。

    此致、

    Lars