This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, MCF8329A, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418279/mcf8329a-mcf8329a

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329A、DRV8329

工具与软件:

您好、TI

我与 TI 代表讨论时、他推荐了用于驱动高功率 BLDC (2.5KW、45V)电机的 DRV816x 独立驱动器、但在搜索过程中我发现 MCF8329不需要代码、可在中轻松配置

无传感器 FOC 控制。 请告知 MCF8329是否适用于无人机应用? 由于它也会产生栅极驱动电压、我们能否使用它来驱动320A MOSFET。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、如果您有关于各种应用的 MOSFET 选择的参考文档、请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    对于无人机应用、由于需要高于 MCF8329A 可驱动的速度、我们主要看到客户使用 MCT8329A。 MCT8329A 可支持高达3kHz 的频率、MCF8329A 可支持高达1.8kHz (电气频率)的频率。

    为了确定 MCF8329A 或 MCT8329A 是否可以支持所选的 MOSFET、您可以使用 BLDC Qg 最大 MOSFET 计算器(选择 DRV8329)来确定 MCx8329A 在给定可选外部电容、PWM 频率、控制方法和 PVDD 电压 时可支持的 MOSFET Qg 最大值:BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR 计算工具| TI.com。

    如需了解更多相关信息、您可以查看以下文档:

    大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    根据计算器、此芯片可以驱动 Qg 小于的 MOSFET  304.我的理解是否正确?  

    我们还可以求出 Q = CV (Ciss * VDS 典型值)且 I = Q / t (其中 t = ns)。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的:在给定输入的情况下、如果 MCF8329A 中的每个都小于304nC、则该 Qg 将能够驱动6个 MOSFET。 不过、该数字取决于3kHz 的输出 PWM 频率。 我提到这一点是因为我们通常会看到输出 PWM 设置为20kHz 或更高、这将导致结果发生显著变化。

    [报价 userid="619073" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418279/mcf8329a-mcf8329a/5435899 #5435899"]

    我们还可以求出 Q = CV (Ciss * VDS 典型值)且 I = Q / t (其中 t = ns)。

    是这样吗?

    [报价]

    该公式很 适合确定近似答案、但由于缺少 MOSFET 开关数量(由所用的换向类型决定)、外部下拉电阻和外部电容等值、因此会显著影响由 MCF8329A 栅极驱动器驱动的 MOSFET。

    下面是 E2E 常见问题解答的链接、其中介绍了用于确定驱动半桥 MOSFET 配置所需栅极电流的公式: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238968/faq-how-to-determine-which-mosfets-a-gate-driver-can-support

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 非常有帮助。

    我们使用 MCF8329A (PWM = 1.8KHz)的唯一原因是它支持 FOC 控制、而  MCT8329A (PWM = 3KHz)是梯形的、但正如您所说的、如果我们提高 PWM 频率、QG 驱动能力将会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    只是为了防止存在误解、我将说明您提到的 MCT8329和 MCF8329 PWM 值是最大电气频率、与 MCF 和 MCT 算法可以支持的电机最大速度相同。 该电气频率不会影响电机驱动器的 QG 驱动能力。

    MCT8329和 MCF8329的 PWM 值会影响器件 QG 驱动能力、该值为 PWM_FREQ_OUT 设置、将改变驱动电机时半桥 MOSFET 导通和关断的量。 使用 max QG 计算器时、请使用所需的  PWM_FREQ_OUT 设置作为 PWM 输入。 我们建议使用20-30kHz 作为默认值。

    此致、

    约书亚