This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:MCT8315A

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8316AEVM, MCT8315A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418465/mct8315a-mct8315a

器件型号:MCT8315A
主题中讨论的其他器件:MCT8316AEVM、MCT8316A

工具与软件:

你(们)好、

是否可以通过 I2C 从 MCT8316AEVM 寄存器读取实际电机电流?

如何正确设置驱动器寄存器来执行此操作、以及读取哪些寄存器?

BR

Shachar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    MCT8316A 没有 输出当前相电流值的寄存器。  

    MCT8316A 具有 DACOUT2/SOx 引脚、可设置为输出内部 CSA 的输出、用于监测相电流。

    您想告诉我、您为什么对从 MCT8316A 中的寄存器实时读取相电流值感兴趣?

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们不需要测量相电流、但需要测量总电机电流。

     DC_BUS_CURR- 直流总线电流(/256以获得 A 中的直流总线电流)如何?

    它是否能够准确地反映电机电流?

    在 MCT8315A 和 MCT8316A 中、IT 的功能(DC_BUS_CURR)是否相等?

    BR

    Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    DC_BUS_CURRENT 中的值将为您提供从 VM 输入端拉出的电流。 此值应合理准确、其分辨率受总可用位数限制。

    MCT8315A 和 MCT8316A 的 DC_BUS_CURRENT 位字段的功能相同。 对于这两个器件、DC_BUS_CURRENT 将在 VM 引脚上输出电流。

    此致、

    约书亚