This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81602-Q1EVM:DRV81602QPWPRQ1

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418362/drv81602-q1evm-drv81602qpwprq1

器件型号:DRV81602-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV81602-Q1、DRV8889-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在为 数据表 DRV81602-Q1中包含的器件 DRV81602QPWPRQ1寻找 IBIS 模型 。  

此致、

Supraja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一天或两个工作日内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supraja:

    我们没有用于此器件的 IBIS 模型。 我可以认为适用于汽车器件的唯一 IBIS 模型是 DRV8889-Q1。

    DRV8889-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认此 PN 的时序参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supraja:

    您是否想让两个器件中都缺少 SPI 时序参数?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们只查找    DRV81602-Q1器件的 SPI 时序参数。

    此致、

    Supraja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supraja:

    我很乐意为您提供这些参数方面的帮助。

    哪些应用或设计问题需要满足此确切时序要求?

    您是否对 EVM 或器件有任何问题?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为此器件没有任何问题、但由于 IBIS 模型不可用于此、因此我们的仿真团队将手动馈送这些值并尝试进行仿真。

    有助于尽早共享这些值、以便快速结束此仿真。

    此致、

    Supraja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Supraja:

    遗憾的是、我们没有特定值填充此表、因为这些值可能会根据不同的 特性略有变化。 对于每个值、可以给出+-20%范围内的一般估算值。

    有关更多信息、请参阅以下资源:

    SPI 用户指南 

    SPI 通信时序 

    此致!

    David