This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:寄存器设置

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421586/drv8705-q1-register-setting

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

  IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的 SSC_DIS 位
关于 IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的 SSC_DIS 位、如果将该位设置为"0"、则启用 SSC。 或者设置为 DISABLE SSC? 此外、如果将 SSC 设置为"Enable"、是否存在使用该器件的任何问题?

  IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的锁定位
关于    IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的锁定位、该位的用途是什么? 此外、如果 LOCK 位设置为"110b"并且其他位由相同的锁定位时序设置、则不会设置其他位? 如果 LOCK 位被设置为"011b" 并且其他位由相同的锁定位时序被设置、那么会设置其他位吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好藤原山,

    honghong du 说:
    1.   IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的 SSC_DIS 位
    关于 IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的 SSC_DIS 位、如果将该位设置为"0"、则启用 SSC。 或者设置为 DISABLE SSC? 此外、如果将 SSC 设置为启用、是否存在使用此器件的任何问题?[/QUOT]

    是的、正确。 SSC_DIS 是 SSC 禁用位。 SSC_DIS = 1将禁用 SSC 功能。 要启用 SSC、SCC_DIS 必须为0。 因此不存在启用还是禁用 SSC 的问题。 启用后、内部时钟将被调制、有助于降低峰值 EMI 水平并将其在小频率范围内传播到较低的水平。  

    honghong du 说:
    2.   IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的 LOCK 位
    关于    IC_CTRL 寄存器(地址= 4h)中的锁定位、该位的用途是什么? 此外、如果 LOCK 位设置为"110b"并且其他位由相同的锁定位时序设置、则不会设置其他位? 如果锁定位设置为"011b" 而其他位由相同的锁定位时序设置、则会设置其他位?[/QUOT]

    当 LOCK 位被设置为"110b"时、所有控制寄存器都将被锁定、没有进一步的写入访问、并且将忽略对控制寄存器的任何写入尝试。 为了修改控制寄存器的设置、LOCK 位必须被设定为"011b"解锁设置、这也是加电时的缺省设置。 当 LOCK 位也被设置时、IC_CTRL 将接受一个解锁设置。 这将允许用户在必要时解锁位。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]