This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:内部 FET SOA

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421530/drv8847-internal-fet-soa

器件型号:DRV8847

工具与软件:

嗨、团队:

我们能否提供 DRV8847内部 FET 的安全工作区(SOA)?

数据表7.3.8.1.3中提到了这一点、但我的客户要求我尽可能显示整个 SOA 数据。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    [报价 userid="360827" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421530/drv8847-internal-fet-soa "]

    我们能否提供 DRV8847内部 FET 的安全工作区(SOA)?

    数据表7.3.8.1.3中提到了这一点、但我的客户要求我尽可能显示整个 SOA 数据。

    [报价]

    此显式信息在组件级别不可用。 由器件的电气设计进行内部管理。 从客户的角度来看、必须遵循建议的运行规格。 提供的绝对最大规格是为了显示器件可能永久损坏的情况。 输出 FET 同时具有过流和过热保护。 应用中的功率耗散必须小于 PCBA 和环境温度所支持的最大功率耗散。  数据表第51页中的第8节"应用和实现"提供了有关使用该器件进行应用设计的指导。 谢谢你。  

    此致、Murugavel