This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:控制并联的多个四电平输入

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421787/drv8424-controlling-multiple-quad-level-inputs-in-parallel

器件型号:DRV8424

工具与软件:

您好!

我们将具有多达6个控制6个电机的步进驱动器、部分四电平输入将由控制器的单个引脚+激活下拉(330k/n)的引脚控制。 我们需要确认、可以将6个四电平输入步进驱动器的330k 电平设置为与330k/6的单个电阻并联。
有关详细信息、请参阅下图:

此致、

Pierre-Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pierre-Olivier:

    请参阅以下内容。 只要突出显示的电压电平符合要求、它就会起作用。 我怀疑单个330k 将能够在6个并联的 DRV8424器件上实现此目标。 您可能希望测量电压、并根据需要修改电阻值、以实现规格表中所示的电压电平顺从性。 谢谢你。  

    此致、Murugavel