This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:低功耗模式

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421076/drv3901-q1-low-power-mode

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

 DRV3901-Q1是否具有低功耗运行模式?  数据表中指定的所有参数均为2.5mA 待机模式下的最大流耗。  是否有典型值可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢您发送编修。 请等待至周一、以便专家对此做出回应。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢您的耐心。  

      对于两个电源(VDRV 和 VDD)、典型值为1.5mA。 DRV3901-Q1中没有低功耗模式。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ibinu