This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:从 SYSTEM_IDLE 到 MOTOR_IDLE 的转换时间

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420785/mct8316a-transition-time-from-system_idle-to-motor_idle

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

您能否说明一下、接通电源后、内部状态从 SYSTEM_IDLE 转换到 MOTOR_IDLE 需要多长时间?

数据表中似乎没有任何规格。

当我实际测量它时、在某些情况下需要几秒钟的时间。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    在为器件供电时、需要保持 DRVOFF 为低电平。

    上电时、您能否确认 DRVOFF 状态?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San

    DRVOFF 为"L"。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa-San

    我们将在下周早些时候与您联系。 您能给我发送您的电子邮件 ID 吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    您能否共享器件的 JSON 文件? 我想检查是否启用了 STL。

    如果启用了 STL、可能需要更多时间。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San

    禁用 STL。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    感谢您的确认、您能否共享 JSON 文件?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Venkatadri-San

    没有 JSON 文件。
    因为该器件默认是上电的。
    STL_ENABLE 的默认设置为禁用、对吧?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Venkatadri-San

    我的电子邮件地址已包含在私人邮件中。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    谢谢、我会关闭此主题并通过电子邮件回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.