This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:如何使用 DRV8323RS CSA_CAL_X 寄存器。

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422097/drv8323r-how-to-use-drv8323rs-csa_cal_x-register

器件型号:DRV8323R

工具与软件:

我计划通过 SPI 通信而不使用 CAL 引脚来配置 DRV8323RS。

CAL 引脚在 IC 内部下拉(外部悬空)。

是否可以通过 SPI 对其进行配置、无论内部下拉如何?

SPI 寄存器设置是否优先于硬件下拉菜单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨  

    感谢您的提问!  

    是的、CSA_CAL_X 寄存器可用于设置校准、而无需 CAL 引脚。 如果 CSA_CAL_X 寄存器设置为高电平、则放大器将被短接、就像 CAL 引脚被外部电压设置为高电平一样。   

    一、这样做可以消除任何混淆。  

    此致、  

    -约书亚