This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:CLR_FLTS 位

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421559/drv8305-q1-clr_flts-bit

器件型号:DRV8305-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

让我确认一下 CLR_FLTS。 如果客户设置 CLR_FLTS 位 "1"、即使未设置故障寄存器(这意味着器件未出现任何故障条件)、CLR_FLTS 位也将自动清零、对吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好藤原山

    是、客户可以使用 SPI 寄存器 CLR_FLTS 清除故障。

    当故障条件消失并且 CLR_FLTS 设置为1时、锁存的故障将被清除。

    当您提到以下内容时、我感到困惑:

    即使未设置故障寄存器(这意味着器件未遇到任何故障情况)

    即使没有故障、客户是否也在尝试将 CLR_FLTS 设置为1?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara-San:

    是的、客户想知道当 CLR_FLTS 位设置为"1"意外时、即使没有故障也会导致什么后果。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好藤原山

    仅当用户将 CLR_FLTS 设置为"1"时、CLR_FLTS 才会设置为"1"。 我不认为在存在故障会导致 CLR_FLTS 设置为1的情况下。

    此致、

    Yara