This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:建议用于 DRV8908-Q1未使用引脚的寄存器设置和端接

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421641/drv8908-q1-recommended-register-setting-and-termination-for-unused-pins-of-drv8908-q1

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

客户考虑使用 DRV8908-Q1、并且他们不得使用 OUT5~8。

在这种情况下、是否有任何建议的寄存器设置和端接(悬空、连接至 GND...) 外部引脚?

他们特别想知道数据表中与8.3.1.1.4相关的寄存器设置。

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、足立山、

    [报价用户 id="594138" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421641/drv8908-q1-recommended-register-setting-and-termination-for-unused-pins-of-drv8908-q1 "]

    客户考虑使用 DRV8908-Q1、并且他们不得使用 OUT5~8。

    在这种情况下、是否有任何建议的寄存器设置和端接(悬空、连接至 GND...) 外部引脚?

    [报价]

    在这种情况下、未使用的输出引脚(例如 OUT5至8)应保持开路-悬空。  

    [报价用户 id="594138" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421641/drv8908-q1-recommended-register-setting-and-termination-for-unused-pins-of-drv8908-q1 "]

    他们特别想知道数据表中与8.3.1.1.4相关的寄存器设置。

    [报价]

    客户计划并行连接哪些输出?  假设使用 PWM 驱动、则必须使用相应的寄存器设置将并联半桥连接到同一 PWM 通道。 客户可以自由选择其应用所需的续流模式。 此外、1至7点是寄存器编程中必须遵循的顺序。 这意味着在步骤6和7之后不得更改步骤1-5。 第7步应该是最后一步。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的快速支持。

    [报价 userid="4637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421641/drv8908-q1-recommended-register-setting-and-termination-for-unused-pins-of-drv8908-q1/5448175 #5448175"]

    在这种情况下、未使用的输出引脚(例如 OUT5至8)应保持开路-悬空。  

    [报价]

    即引脚终端。 未使用引脚的寄存器设置是否重要? 能否接受未使用引脚的任何寄存器设置?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、足立山、

    未使用引脚的寄存器设置是否重要? 能否接受未使用引脚的任何寄存器设置?

    保持未使用 HB 处于禁用状态-首选默认设置。 谢谢你。

    此致、Murugavel