This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:BLDC

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420927/drv10983-bldc

器件型号:DRV10983

工具与软件:

你(们)好

我想使用24V 电源控制 BLDC 电机50W、但需要不使用微型软件或软件。  

我需要控制速度/扭矩和方向、并使用静态制动器。 DRV 范围是否合适?

三相电机具有霍尔传感器。

我是否可以使用 ADC 输出或 TACO 生成 PWM 或电压来控制速度。 即使用积分器执行控制环路。

有人以前做过这个吗?

谢谢

ROSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    很抱歉响应晚了。 DRV10983器件中集成了连续正弦180°换向算法。 就速度控制而言、器件可通过 I2C 或器件上的速度引脚为您执行此操作。 您不需要霍尔传感器、该器件是无传感器驱动器。 您只需要根据电机特性来调整器件参数。 您可以 在此处找到调优指南

    在尝试了解调优之前、请仔细阅读此处的器件数据表。

    谢谢。此致、

    Sachin S.