This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:有源续流/无源续流的优点和缺点

Guru**** 2418030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421653/drv8908-q1-active-free-wheeling-passive-free-wheeling-merits-and-demerits

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

您好、专家!

客户想了解有源续流和无源续流的优点/缺点。

据我所知、有源续流的好处是减少再循环中的二极管损耗。 通过有源续流、IC 温度会降低、并降低过热的可能性。

有源和无源续流有任何优点/缺点/顾虑吗?

我不知道主动式自由轮车的缺点、但有什么问题吗?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、足立山、

    [报价 userid="594138" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421653/drv8908-q1-active-free-wheeling-passive-free-wheeling-merits-and-demerits 我知道有源续流的好处是减少再循环中的二极管损耗。 通过有源续流、IC 温度会降低、并降低过热的可能性。[/QUOT]

    您是对的。 此外、在占空比的 PWM 驱动关断期间、与二极管衰减相比、有源续流将具有更慢的衰减和更低的电流纹波。 不用担心。 通常、优先选择有源续流以通过改变占空比来控制 BDC 速度。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是明确的! 谢谢!